This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK-ODS:在 mmWave Studio 中使用 AnalogRxMON

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487221/iwr6843isk-ods-using-analogrxmon-in-mmwave-studio

器件型号:IWR6843ISK-ODS
主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我希望这封邮件能让您满意。

请注意、此消息是使用翻译工具创建的。

我想使用中的"AnalogRxMON"功能 mmWave Studio . 我知道结果会在MonitoringReport.txt位于以下文件夹中的文件中报告:
C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\PostProc\MonitoringReport.txt

但是、我不确定如何开始监控过程。
我是否需要单独向器件发送命令?

我使用的是 IWR6843ISK 以及一个 评估板和 DCA1000 .

请您就此提供指导。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要关闭选项卡中相应的 BitMasks、且报告模式设置为0 (详细)、就会生成 MonitoringReport.txt、并在记录完成后监控启用的参数。

    此致、

    Pedrhom