请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843ISK-ODS 主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK
工具与软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我希望这封邮件能让您满意。
请注意、此消息是使用翻译工具创建的。
我想使用中的"AnalogRxMON"功能 mmWave Studio . 我知道结果会在MonitoringReport.txt位于以下文件夹中的文件中报告: C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\PostProc\MonitoringReport.txt
但是、我不确定如何开始监控过程。
我是否需要单独向器件发送命令?
我使用的是 IWR6843ISK 以及一个 评估板和 DCA1000 .
请您就此提供指导。
此致、