请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843 工具与软件:
您好!
我一直在使用 mmWave Studio、并且我已经在 bin 文件中进行了一些测量。 我已经阅读了 https://www.ti.com/lit/an/swra581b/swra581b.pdf?ts = 1742876953504、 但对于复杂数据及其保存方式仍有一些疑问。 如果是实数、则数据为二进制补码、2字节长且非惯性。 但是、如果数据很复杂、是否仍采用二进制补码形式、而每个样本变为8位? 鉴于在文档中第一个位置是 LVDS 通道1样片1、第二个 LVDS 通道1 样片2等、我通过读取 bin 文件就能理解这一点。 指南中没有提到这一点
e 因此我要确保、以便正确分析数据。 我将使用4个接收器拍摄100帧、每帧64个线性调频脉冲、每线性调频脉冲256个样本。 那么、我应该如何塑造和 读取我的数据呢?
非常感谢。
此致、
Daniel