This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:mmWave Studio bin 数据存储结构

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492558/iwr6843-mmwave-studio-bin-data-storage-structure

器件型号:IWR6843

工具与软件:

您好!

我一直在使用 mmWave Studio、并且我已经在 bin 文件中进行了一些测量。  我已经阅读了 https://www.ti.com/lit/an/swra581b/swra581b.pdf?ts = 1742876953504、 但对于复杂数据及其保存方式仍有一些疑问。 如果是实数、则数据为二进制补码、2字节长且非惯性。  但是、如果数据很复杂、是否仍采用二进制补码形式、而每个样本变为8位?  鉴于在文档中第一个位置是 LVDS 通道1样片1、第二个 LVDS 通道1 样片2等、我通过读取 bin 文件就能理解这一点。 指南中没有提到这一点

e 因此我要确保、以便正确分析数据。 我将使用4个接收器拍摄100帧、每帧64个线性调频脉冲、每线性调频脉冲256个样本。  那么、我应该如何塑造和 读取我的数据呢?
非常感谢。
此致、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好:

    实模式和复杂模式数据均为简单、全部16位  二进制补码。   

    1)复数模式、数据格式为 I-0、I-1、Q-0、Q-1等

    2)实模式,数据格式如下。  

    此致!

    Zigang