Thread 中讨论的其他器件: LDC1101
工具与软件:
LDC1101EVM 及其 GUI 软件如何在 Windows11 x64系统上运行?
EVM 电路板连接到 NB、我们可以看到"USB 串行器件 COM 8"。
然后打开" Sensing Solutions EVM GUI-1.10.0"、 它可以取下 EVM 板并连接正常。

但是、LDC1101EVM GUI 无法连接到 EVM。
1101 EVM 在 Windows 11 (x64)上如何工作?

非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
EVM 电路板连接到 NB、我们可以看到"USB 串行器件 COM 8"。
然后打开" Sensing Solutions EVM GUI-1.10.0"、 它可以取下 EVM 板并连接正常。

但是、LDC1101EVM GUI 无法连接到 EVM。
1101 EVM 在 Windows 11 (x64)上如何工作?

非常感谢。
尊敬的 Patrick:
你好。
感谢您的回复。
我已选择 COM 8、但 GUI 软件仍然无法捕获 EVM 板。
GUI 在底部显示"not connected"。


然后、 我尝试使用下面的路径重新刷新 EVM 的驱动程序、
C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.10.0\EVM Firmware\LDC1101
LDC1101驱动程序文件的日期为 2017/5/6

是否应该使用"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\LDC1101 EVM GUI\Firmware"中的另一个驱动程序文件?

或者、我需要更改 COM8端口的设置吗?

非常感谢。
嘿 Sophia、
当您考虑时区差异时、您列出的文件在我的计算机上具有相同的日期。 至于端口设置、下面是我准备的内容。 今天、当我尝试加载 GUI 时、实际上非常困难、我想象一下与您遇到的情况非常相似。 我必须多次选择 COM 端口、然后它才会停止。 我还尝试在选择端口和选择不正确的端口之间多次切换"Active/Sleep"模式按钮、然后才能选择正确的端口、GUI 神奇地开始工作。 可能会有一个时间组件、其中一些东西正在后台进行设置、或者可能有一些较高优先级的信号或进程会阻止程序获取所需的资源。 此时、我建议在硬件插入和 GUI 打开后等待一会儿、然后一直选择端口。 我理解这不可取、我认为我们的团队应修改此 GUI、以便在我们有资源时获得更好的用户体验。