This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:GUI 可以##39;t 连接到 Winodws 11 (x64)系统中的 EVM 板

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM, LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492034/ldc1101evm-gui-can-t-connect-to-the-evm-board-in-winodws-11-x64-system

器件型号:LDC1101EVM
Thread 中讨论的其他器件: LDC1101

工具与软件:

LDC1101EVM 及其 GUI 软件如何在 Windows11 x64系统上运行?  

EVM 电路板连接到 NB、我们可以看到"USB 串行器件 COM 8"。

  

然后打开" Sensing Solutions EVM GUI-1.10.0"、  它可以取下 EVM 板并连接正常。  

但是、LDC1101EVM GUI 无法连接到 EVM。  

1101 EVM 在 Windows 11 (x64)上如何工作?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sophia、您好!

    感谢您考虑使用德州仪器(TI)。 您需要使 COM 端口下拉选项与在设备管理器中看到的内容相匹配。  对于我来说是 COM 11、您可能需要在选择 COM 端口之前切换"Active/Sleep"模式按钮。  遗憾的是、该 GUI 有点旧、并且缺乏毛刺。  我的屏幕截图来自装有 Windows 11 (x64)的笔记本电脑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    你好。  

    感谢您的回复。

    我已选择 COM 8、但 GUI 软件仍然无法捕获 EVM 板。

    GUI 在底部显示"not connected"。  

    然后、 我尝试使用下面的路径重新刷新 EVM 的驱动程序、  

    C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.10.0\EVM Firmware\LDC1101

    LDC1101驱动程序文件的日期为 2017/5/6

    是否应该使用"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\LDC1101 EVM GUI\Firmware"中的另一个驱动程序文件?

    或者、我需要更改 COM8端口的设置吗?  

     

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sophia、

    当您考虑时区差异时、您列出的文件在我的计算机上具有相同的日期。  至于端口设置、下面是我准备的内容。  今天、当我尝试加载 GUI 时、实际上非常困难、我想象一下与您遇到的情况非常相似。  我必须多次选择 COM 端口、然后它才会停止。  我还尝试在选择端口和选择不正确的端口之间多次切换"Active/Sleep"模式按钮、然后才能选择正确的端口、GUI 神奇地开始工作。 可能会有一个时间组件、其中一些东西正在后台进行设置、或者可能有一些较高优先级的信号或进程会阻止程序获取所需的资源。  此时、我建议在硬件插入和 GUI 打开后等待一会儿、然后一直选择端口。 我理解这不可取、我认为我们的团队应修改此 GUI、以便在我们有资源时获得更好的用户体验。