This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020:温度和湿度精度问题

Guru**** 2462080 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1490732/hdc3020-temperature-and-humidity-accuracy-issue

器件型号:HDC3020

工具与软件:

你(们)好

我的客户 在烟雾探测器中使用 HDC3020进行温度和湿度检测、他们在温度箱中进行测试:

首先,他们把烟雾探测器板在 室温温度箱,然后冷却到5℃、10分钟后,箱内温度冷却到约 5℃ ,因为他们有高精度的 RH 和温度 计作为参考。 但 HDC3020检测的 RH 和温度并不准确、远离  所示的 RH 和温度表。

在客户记录下、HDC3020传感数据以及 RH 和温度 表测试数据每10分钟一次、您可以看到、  3小时后、它仍然距离高精度 RH 和温度表日期很远。

什么可以缩短响应时间并提高准确度?

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    您能否以 Excel 格式提供此测试数据以便于阅读?  

    参考 RH 和温度表的精度规格是什么?  

    为了正确测量 HDC3020性能、有一些重要的测试注意事项:  

    • 测试室内的条件必须稳定一致。 例如、一个常见的问题是"热点"、其中处理室的一侧比另一侧更热。 温差会影响 RH 读数、因为相对湿度在本质上取决于温度和压力。 另外、如果空气循环不佳、试验箱内的湿度可能会略有不同。
      • 确保腔室已稳定。 在我们的验证设置中、在达到所需温度/湿度后、我们通常让它保持20-30分钟、以确保它稳定。 这可能取决于测试设置。  
      • 确保参考表尽可能靠近传感器。 如果距离太远、您的基准将无法实际测量与传感器所接触的空气相同的空气。  
      • 您能否提供测试设置的图片?  
    • 此外、请检查 PCB 上是否存在任何热点。 这可能是 MCU 或 FET 等高耗电组件导致的。 传感器上的局部发热再次将影响环境 RH 的测量精度。  
      • 如果客户愿意分享、我很乐意查看原理图和布局。  
    • 本质上、如果温度升高、RH 会降低、因此在大多数情况下、当我们看到负 RH 误差时、它是由热效应引起的。  

    此致!

    Sakeenah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Sakeenah、

    、测试数据和测试设置图片、我将转到客户侧仔细检查并联系您

    所需温度/湿度、我们通常让它保持20-30分钟、以确保其稳定

    、20-30分钟的稳定时间、对于客户来说太长了?在室温/湿度稳定后几秒钟内快速响应

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    "对于20-30分钟的稳定时间、对于客户来说时间太长了、在室温/湿度稳定后、能否在几秒钟内快速响应?" -> 只是为了澄清,20-30分钟不是 HDC 器件的响应时间。 为了准确测量 HDC 器件的精度、测试设置条件必须稳定一致(这意味着整个测试室内的 RH 和温度必须保持稳定和一致)。 如果温度室中存在任何温度/RH 梯度或快速变化的条件、则参考传感器和 HDC 传感器将不会"看到"相同的温度/RH。  我不确定正在使用什么设备、但很可能10分钟的时间不足以稳定。 这将导致高测试误差、无法准确测量真正的传感器性能。  

    查看提供的测试数据、可以看到 HDC 传感器测量的温度高于参考传感器。 这可能是由局部发热(如电路板发热)引起的、也可能是测试设置不稳定造成的。 加热传感器将导致传感器无法体验真实的环境条件。 相对湿度自然取决于温度、因此发热会导致 RH 读数下降(这不是 HDC 传感器的缺陷、而只是物理问题)。  

    我希望这有助于解释以前的一些建议。 如果您有更多信息要查看、请告诉我。  

    此致!

    Sakeenah  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sakeenah

    在我看来、客户需要稳定的环境条件来测试 HDC 精度、否则 HDC 可能为高误差。 但是、如果在实际使用情况下、环境温度和湿度会不断变化、HDC 如何才能保证获得准确的数据?

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:  

    HDC 传感器不一定准确。 重点是、HDC 传感器和参考传感器 实际上正在 经历完全不同的条件、因此、使用该参考来测试 HDC 不再有意义。 例如、如果处理室的一侧温度高2C、HDC 测得的温度自然会比基准高2C、但这并不意味着 HDC 不准确、因为它正在测量处理室中的真正热点。 通常在应用中使用 HDC 传感器、而不是在制造过程中尝试测试精度、需要考虑一些不同的注意事项。

    尽管如此、为了在您的应用中保证 HDC 精度、我们提供了一些建议、确保 HDC 传感器测量环境空气(不受电路板发热等影响)。  

    • 由于发热会影响湿度测量、因此务必要确保 HDC302X 与电路板上的任何热源热隔离。  请查看  HDC302x 数据表中的布局指南 (第8.4节)。

    • 重点在于、湿度传感器应放置在尽可能远离任何热源的位置、例如放置在 PCB 的角上、距离电池连接最远。 另外、还有助于避免传感器下方/附近出现铜平面、并在传感器周围使用切口(隔离岛或穿孔)来减少热传递。   

    • "优化湿度传感器的布局和布线"第2.3节包含最大限度减少传导热量的指南。 第2.1节还提供了在使用安装在终端设备内部的湿度传感器监测外部湿度时优化气流的建议。 确保在传感器周围有气流、将传感器放置在靠近感应孔径的位置并使传感器周围的空腔较小有助于缩短传感器的响应时间。

    此致!

    Sakeenah