工具与软件:
你(们)好
我的客户 在烟雾探测器中使用 HDC3020进行温度和湿度检测、他们在温度箱中进行测试:
首先,他们把烟雾探测器板在 室温温度箱,然后冷却到5℃、10分钟后,箱内温度冷却到约 5℃ ,因为他们有高精度的 RH 和温度 计作为参考。 但 HDC3020检测的 RH 和温度并不准确、远离 所示的 RH 和温度表。
在客户记录下、HDC3020传感数据以及 RH 和温度 表测试数据每10分钟一次、您可以看到、 3小时后、它仍然距离高精度 RH 和温度表日期很远。

什么可以缩短响应时间并提高准确度?
BR
琥珀色