Thread 中讨论的其他器件: MMWCAS-DSP-EVM、 AWR2243
工具与软件:
您好、专家:
我想 从 mmwcas-RF-EVM 观察 IQ 失配现象、版本为 PROC054 REV-E、我正在使用 mmwcas-RF-EVM + mmwcas-DSP-EVM 来捕获 ADC 数据。我将使用 mmWave Studio 3.0.0.14、方法是运行 Cascade_Configuration_以下 calib.clua 和设置为的 calib.config:

然后运行 ADC.lua 以捕获 Cascade_Capture 数据并解析 MATLAB 中的 ADC 数据、通过 距离 FFT 处理、得到如下图:

我更改了 Cascade_Configuration_ en.lua 中的代码,源代码是:
运行 Cascade_Configuration_ 451.lua 后 、calib 配置设置如下:

似乎 RX IQMM 被禁用、然后 我运行 ADC.lua 来捕获 Cascade_Capture 数据、解析 MATLAB 中的 ADC 数据、通过运行距离 FFT 得到如下图:

这与 RX IQMM 使能相同、我在距离 FFT 中找不到 IQ 不匹配创建的微镜目标。因此我的问题是如何配置 mmWave Studio 来 观察 IQ 不匹配 现象。
我期待您的回复。