This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA970:PGA970

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1494366/pga970-pga970

器件型号:PGA970

工具与软件:

尊敬的 TI:

我发现数据表寄存器(AFEDIAG_CFG)和固件版本 PGA970_Generic_1_6之间存在差异。 请告诉我哪一个是正确的?

我期待你的答复

#define S1_PULL_UP_ENABLE (0 << 0)
#define S1_PULL_UP_DISABLE (1 << 0)

#define S2_PULL_UP_ENABLE (0 << 1)
#define S2_PULL_UP_DISABLE (1 << 1)

#define S3_PULL_UP_ENABLE (0 << 2)
#define S3_PULL_UP_DISABLE (1 << 2)

#define PE_PULL_UP_ENABLE (0 << 3)
#define PE_PULL_UP_DISABLE (1 << 3)



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nayyer:  

    请参阅数据表以了解正确的寄存器定义。  

    此致!  

    Maggie