This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC6821:设计风扇驱动器。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC6821, LM96000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493395/amc6821-designing-a-fan-driver

器件型号:AMC6821
主题中讨论的其他器件: LM96000

工具与软件:

团队成员、您好!

我们在 一个应用中使用了直流风机 BFB1112H。

风扇用于我们从 nvent 采购的项目之一

MPN - 24572-411

风扇的转速为3150 RPM、工作电压为12V。
电流为0.51A。

实际上、 风扇托盘 24572-411中有3个 BFB1112H

任何人都可以为建议的风扇推荐风扇驱动器。

我们在 PCB 中有一个温度传感器 TMP117AIDRVR、该传感器连接到 MCU。
因此、我们不需要将额外的温度传感器与风扇驱动器连接。

风扇驱动器可以具有 PWM 或模拟电压输入。

您能否为我们的应用建议风扇驱动器/开关?

正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考风扇是2线风扇;它不提供 TACH 输出或 PWM 输入。 转速计输出将用于监控风扇速度、并可用于调节速度或在启动或停转时快速启动风扇。 PWM 输入将消除对 FET 驱动器电路的需求、并允许 AMC6821等风扇控制器通过其 PWM 输出引脚直接控制风扇。 此风扇没有这些功能。 正如对于没有 PWM 输入的3线风扇的建议、您应该仍然能够通过 FET 驱动器控制其速度。 FET 可以是由风扇控制器的 PWM 输出控制的风扇的低侧或高侧电源开关。 图15显示了这两种配置。

    您必须选择一个适合风扇12V 和0.5A 规格的 FET。 您可以通过单个风扇控制器 PWM 输出驱动三个 FET、每个风扇一个。 这将以相同的速度从一个 AMC6821或类似器件运行所有风扇。 您必须验证连接到 PWM 输出的任何内容是否不违反电压输出(VOL)的6mA 规格。  

    或者、您可以将 LM96000用于其三个 PWM 输出。 这将允许您为每个风扇设置不同的 PWM。 由于您不需要风扇控制器 IC 的任何其他功能(例如 TACH 读回或温度控制)、因此您还可以通过其他方式(例如使用 MCU)构建 PWM 输出。

    谢谢!