This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:测量范围阐释

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TUSS4440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493350/tdc1000-measurement-range-clarification

器件型号:TDC1000
主题中讨论的其他器件: TUSS4440

工具与软件:

您好!

我想将 TDC1000用于水位感应应用、以检测水箱上方的水位。 为此、我需要将传感器设置安装在水箱顶部。 (我知道具有水中声速较高的优点、最好在底部安装、但在我的应用中无法实现)

我在数据表中看到测量范围为8ms。 我计算出器件可以测量的最大距离如下

空气中的声速为340m/s

可测量的最大 ToF 为8ms、这意味着在一个方向上测量值为4ms

可测量距离= 4ms * 340m/s = 1.36m。

上述理解是否正确?

实际上、我需要测量5m 的最大距离。 TI 是否可以为该范围提供任何解决方案?

此致

Pavan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    我不推荐将 TDC1000用于该应用。  TDC1000最适合以水为介质的1MHz 应用。  对于空气介质和5m 距离的情况、我建议使用较低频传感器的 TUSS4440。  请参阅 TUSS4440数据表中的下图、比较远距离范围内的频率和声压。  了解最小距离要求也很重要。  如您所见、由于激励脉冲需要 衰减、较低频率的最小检测距离较大。  下面的应用手册还提供了一些有关最小检测距离的信息。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa907d/slaa907d.pdf