请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDC1000 主题中讨论的其他器件: TUSS4440
工具与软件:
您好!
我想将 TDC1000用于水位感应应用、以检测水箱上方的水位。 为此、我需要将传感器设置安装在水箱顶部。 (我知道具有水中声速较高的优点、最好在底部安装、但在我的应用中无法实现)
我在数据表中看到测量范围为8ms。 我计算出器件可以测量的最大距离如下
空气中的声速为340m/s
可测量的最大 ToF 为8ms、这意味着在一个方向上测量值为4ms
可测量距离= 4ms * 340m/s = 1.36m。
上述理解是否正确?
实际上、我需要测量5m 的最大距离。 TI 是否可以为该范围提供任何解决方案?
此致
Pavan