This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:TMP112AIDRLR 是否应满足 BTC 焊点检查标准?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492260/tmp112-should-tmp112aidrlr-meet-btc-solder-joint-inspection-criteria

器件型号:TMP112

工具与软件:

在 TPM112数据表 REVJ P45中、有一个注释:

7。焊盘图案设计符合 IPC-610、底部端接元件(BTC)焊点检查标准。

我们想确定  TMP112AIDRLR 是否应满足 BTC 焊点检查标准?   

如果否、 TMP112AIDRLR 是否应满足以下标准(IPC-A-610 8.3.6.8)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注释表示推荐的焊盘图案示例的设计符合 IPC-610标准。 注释仅适用于页面上显示的封装尺寸、而不适用于 TMP112本身。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 PTMP112D0IDPWR  使用 X2ON 封装。 它符合底部端接元件(BTC)焊点检查标准。 但是、TMP112AIDRLR 使用 SOT563封装。 因此、相应的焊点检查 标准应该 是 鸥翼形引线(8.3.6.8) 而非 BTC。

    我认为 注意7出现在 X2ON 封装的页面上是可以的、但对于 SOT563封装、我们感到困惑。 请帮助我们进一步确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的观点可能是正确的;我目前无法访问 IPC-610。 我已经请负责这一页文档的包装团队发表评论。 当我收到他们的消息时、我会向您通报最新情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    以下是我们封装团队的回应:

    • IPC 没有为 SOT 封装定义清晰的封装组。
      它按 BTC (底部端接元件)分组。 与相同的组
      QFN 和 SON。
    • 没有焊接圆角的具体定义要求。
    • 底部焊接是必需的。 的侧壁焊接圆角
      引脚不是必需的。
    • IPC 建议的 PCB 焊盘图案比元件更长、更宽
      线索。 该意图是在引线侧形成焊接圆角。

    谢谢!