This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:至少为/建议的 PCB 堆叠

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492576/iwr6843aop-bare-minimum-recommended-pcb-stack-up

器件型号:IWR6843AOP

工具与软件:

专家们、您好!

我在构建 PCB 设计、想知道 PCB 的最低要求。

我甚至不需要像 LVDS 一样的跟踪、我只需要 UART 连接(当然、PCB 将根据 swr166 / sprr418 -只需要部件 )

我已经读取了 Up_Schematic_ Layout_Checklist 上提供的 PCB 堆栈。

文档和论坛上的一般信息是使用建议的堆叠来避免性能下降。

但是、我认为 AOP 的重点是放宽 PCB 要求、因为 天线是封装天线。

我想知道在不 降低性能的情况下、用于原型设计/初始小规模制造的最低要求是什么。

我不知道该怎么说。"


以下任何一项对于简化版本的参考设计是否足够?


提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    如果您想降低总体 PCB 成本、可以选择四层 PCB。 您能告诉我您需要多少层吗?

    对于4层 PCB、您可以参阅以下堆叠:

    此外、您共享的堆叠、您能否指定电介质类型及其更多信息?

    另外、请告诉我您需要的所有通信接口。  

    谢谢!

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Swarnendu、

    感谢您的答复。

    电介质类型为 FR4。

    表面粗糙度:ENIG

    厚度:1.6毫米

    外覆铜重量:1oz

    内覆铜重量:0.5盎司

    请查找我已写入 介电常数( 红色)的更新图像。





    "PCB 的北侧和南侧应尽可能靠近器件、以减少表面波效应。 PCB 的东部和西部从器件到 PCB 边缘或任何其他元件之间的最小间距应为1 λ(~5mm)。"

    阅读您的答案 。 我试图使它尽可能紧凑,这就是为什么我选择6层(4层适合我)。 我了解 梯形切口解决方案、如果我有误、请纠正我、但我假设拥有紧凑的 PCB 仍具有更好的性能。

    我正在构建模块化系统(底部的 B2B 连接器),当前的 通信要求是 UART 和耦合 GPIO。 (USB_TO_UART-CP2105不是 PCB 的一部分)。
    读完 这篇文章后 、我还会考虑 SPI。

     如果需要更多信息、请告知我。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经查看了介电常数、看起来没有问题。

    FR4材料没问题。

    天线位于封装本身上、因此 ENIG 表面光洁度也很好。

    1.6mm 的总 PCB 厚度是可以的。

    覆铜重量也可以。

    是的、正确、设计 PCB 时需要考虑表面波伪影。

    我希望您已参考了这方面的器件勘误表:

    https://www.ti.com/lit/er/swrz092b/swrz092b.pdf? (来自 PCB 的 Package#02 Surface Wave Artifact)

    您可以使 PCB 变得紧凑、但是、我建议将所有元件放置在器件所在 PCB 的另一侧。 如果绝对有必要将某些元件放置在 PCB 的器件侧、请在 PCB 的东部和西部保持至少一个波长(~5mm)。 请使 PCB 边缘的北侧和南侧尽可能靠近器件边缘。

    对于 SPI/UART 通信接口、堆栈看起来正常。  

    还请考虑热设计方面的注意事项。 请参阅应用手册:

    封装天线毫米波传感器热设计指南 

    谢谢!

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有组件按计划都位于 PCB 的另一侧。 不过 、在 器件侧面计划了40MHz 晶体振荡器(尝试避免过孔)。 你是否也建议把它放在另一侧?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maharshi:

    没关系。 请考虑器件侧的元件放置指南。

    谢谢!

    Swarendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我和你分享了2个堆叠。 两者都可以使用?

    你是否推荐一个而不是其他?

    我将其标记为已解决。

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maharshi,

    您共享的两个堆叠都可以用于 IWR6843AOP 的射频和相关性能。

    谢谢! 很高兴为你提供帮助。

    此致、

    Swarnendu