This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOPEVM:将微小运动与人类分类器相结合

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1490153/iwrl6432aopevm-combine-minor-motion-along-with-human-classifier

器件型号:IWRL6432AOPEVM

工具与软件:

我使用了 运动和存在检测演示。 在该配置中、

速度  吸顶式安装、  捕捉人体位置数据。 我需要启用人类/非人类分类器、还需要人类的微小运动。

"sensorPosition 0 0 2.5 0 90  \n  \r"

"minorStateCfg 5 4 40 2 1 40 8 20  \n  \r"

"clusterCfg 1 0.5 2  \n  \r"

"gatingParam 3 2 2 4  \n\r"

"stateParam 3 12 50 5 200  \n\r"

"allocationParam 6 10 0.1 4 0.5 20  \n\r"

"maxAcceleration 0.4 0.4 0.1  \n\r"

"trackingCfg 1 2 100 5 61.3 191.7 100  \n\r"

"presenceBoundaryBox -2 2 -2 2 0 2  \n\r"

"microDopplerCfg 1 0 0.5 0 1 12.5 87.5 1  \n\r"

"classifierCfg 1 3 4  \n\r"

当我放置上述配置时、代码没有执行。 调优指南中提到我们不能 同时使用 trackingCfg 和 minorStateCfg。

如果只启用了小动作、在吸顶式安装中、传感器将拾取小的幕布动作、同时也作为人类的小动作。 这是错误检测。 所以、如果我有次要的动议、无论是人还是非人、这都可以解决问题。 但我无法同时启用这两者!!! 如何解决该问题?

在 human_non-human _classification 中、它使用的是在壁挂式安装位置为人类训练的模型。 如何使用该模型或如何创建在天花板安装中对人体进行分类的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satishraj:

    当前的分类器是针对壁挂式场景进行训练的、不适用于天花板安装式机箱。 模型必须经过重新训练、才能使其对天花板安装箱有效。 分类器仍然是稍微探索性的、可能不提供可能适合生产场景的准确度。

    建议对天花板安装跟踪本身进行调整、以便正确跟踪人体运动、并拒绝某些小动作(如幕布运动)  

    此致