请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOP 主题中讨论的其他器件:IWR6843
工具与软件:
尊敬的 TI 社区:
我正在使用采用毫米波 SDK 的 IWR6843器件处理一个雷达应用。 我想通过定义未启用传输(Tx)的"暂停"线性调频脉冲来安排子帧之间的暂停。 我需要的结构为:
- 子帧0:启用 Tx 时的线性调频脉冲(有效)。
- 子帧1:暂停线性调频脉冲(未启用 Tx)。
- 子帧2:启用 Tx 时的线性调频脉冲(有效)。
- 子帧3:暂停线性调频脉冲(未启用 Tx)。
但是、我遇到了一些问题:
- 射频发生器限制: 射频解析器似乎不允许 txEnable = 0的线性调频脉冲。 它会抛出错误、这意味着每个子帧都需要至少一个线性调频脉冲且启用了 Tx 天线。
- DPC/DPU 配置问题: 即使我绕过解析器、也可能是由于代码中的零大小缓冲区分配或类似假设、在未启用 Tx 时 DPC/DPU 配置会中断。
问题:
- 在未启用 Tx 的情况下定义线性调频脉冲以在子帧之间创建暂停的最佳方法是什么?
- 此设置是否可以使用当前射频解析器和 DPC/DPU 限制条件进行?
- 是否有可以应用于实现此目的而不中断系统的权变措施或修改?
我使用高级帧配置、需要在活动子帧之间进行精确的时序控制。 非常感谢您提供任何建议或示例!
谢谢!
DAG.