This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:在未为子帧调度启用 Tx 的情况下定义暂停线性调频脉冲的理想方法?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492599/iwr6843aop-best-way-to-define-a-pause-chirp-with-no-tx-enabled-for-subframe-scheduling

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件:IWR6843

工具与软件:

尊敬的 TI 社区:

我正在使用采用毫米波 SDK 的 IWR6843器件处理一个雷达应用。 我想通过定义未启用传输(Tx)的"暂停"线性调频脉冲来安排子帧之间的暂停。 我需要的结构为:

  • 子帧0:启用 Tx 时的线性调频脉冲(有效)。
  • 子帧1:暂停线性调频脉冲(未启用 Tx)。
  • 子帧2:启用 Tx 时的线性调频脉冲(有效)。
  • 子帧3:暂停线性调频脉冲(未启用 Tx)。

但是、我遇到了一些问题:

  1. 射频发生器限制: 射频解析器似乎不允许 txEnable = 0的线性调频脉冲。 它会抛出错误、这意味着每个子帧都需要至少一个线性调频脉冲且启用了 Tx 天线。
  2. DPC/DPU 配置问题: 即使我绕过解析器、也可能是由于代码中的零大小缓冲区分配或类似假设、在未启用 Tx 时 DPC/DPU 配置会中断。

问题:

  • 在未启用 Tx 的情况下定义线性调频脉冲以在子帧之间创建暂停的最佳方法是什么?
  • 此设置是否可以使用当前射频解析器和 DPC/DPU 限制条件进行?
  • 是否有可以应用于实现此目的而不中断系统的权变措施或修改?

我使用高级帧配置、需要在活动子帧之间进行精确的时序控制。 非常感谢您提供任何建议或示例!

谢谢!
DAG.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在未启用 Tx 的情况下无法设置线性调频脉冲。 您将必须使用空闲时间进行安排。 如果您的处理允许、您可以缩短帧、以便在需要时仅发送所需的 Tx。

    当前 DPU 是仅使用来自1个帧的数据的结构。 如果使用了精细运动、则可以跨帧使用、这在缩短帧时可能会很有用

    此致