主题中讨论的其他器件: AWR2544、 UNIFLASH
工具与软件:
我刚刚购买了 AWR2544LOPEVM、并尝试使用演示可视化工具开始在我的电路板上传输数据。 出于某种原因、它会立即连接到 CLI 端口、但永远无法连接到数据端口、只会一直拖延、说"等待数据"。 目前雷达处于 001 (SOP 模式4)=功能模式、我使用毫米波 SDK 4_07_00_01、我的器件管理器中的两个端口都设置为115200bps、我尝试连接到演示可视化工具中的端口、规格可以从图中看到。 当我点击"Send config to mmWave device"时、它会连接到第一个端口、但绝不会完成到第二个端口的连接。 我有三检查的 COM 端口和版本,我可以做什么?
谢谢!
Rahul