This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544LOPEVM:我尝试使用演示可视化工具连接到端口、但在尝试连接时始终卡住

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2544LOPEVM, AWR2544, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492591/awr2544lopevm-i-am-trying-to-connect-to-port-with-demo-visualizer-and-it-keeps-getting-stuck-trying-to-connect-to

器件型号:AWR2544LOPEVM
主题中讨论的其他器件: AWR2544UNIFLASH

工具与软件:

我刚刚购买了 AWR2544LOPEVM、并尝试使用演示可视化工具开始在我的电路板上传输数据。 出于某种原因、它会立即连接到 CLI 端口、但永远无法连接到数据端口、只会一直拖延、说"等待数据"。 目前雷达处于 001 (SOP 模式4)=功能模式、我使用毫米波 SDK 4_07_00_01、我的器件管理器中的两个端口都设置为115200bps、我尝试连接到演示可视化工具中的端口、规格可以从图中看到。 当我点击"Send config to mmWave device"时、它会连接到第一个端口、但绝不会完成到第二个端口的连接。 我有三检查的 COM 端口和版本,我可以做什么?

谢谢!

Rahul

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    AWR2544有单独的演示可视化工具。 对象数据通过以太网而不是 UART 传输。 这样、您就不会通过数据端口接收到任何数据。

    您可以在下面所述的路径中查看 AWR2544演示可视化工具 的用户指南-"C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_07_00_01\docs\vr Wave_Demo_Visualizer_User 04.pdf"。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是 AWR2544LOPEVM 硬件无法完全连接到演示可视化工具、因为数据端口从不连接。 SDK 用户指南说明、我需要连接到演示可视化工具来运行以太网演示、但我无法连接数据端口才能继续执行此操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我使用的是 Windows 笔记本电脑、我看到演示可视化工具是用于 Linux 的。 是否还有其他方法可以使用 Windows 笔记本电脑连接到端口、以便运行以太网演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了我的问题。 如需获取有关遇到类似问题并尝试操作 AWR2544LOPEVM 和 Windows 计算机的任何其他指南:

    如果您使用 Windows 计算机、但在通过演示可视化工具使用此电路板时遇到问题(我的问题是数据端口连接问题)、并且您的目标是通过以太网流式传输并使用计算机收集数据、则可以在没有演示可视化工具的情况下、从开箱即用向数据包流式传输。 如果安装了 python 3.7.4、则可以使用 SDK 中的 uart_uniflash.py 脚本刷写演示 appimage 和 SBL 所需的映像、然后可以使用 putty 或 python 脚本打开与电路板的 CLI 端口连接("mmwDemo:/>"终端)、并可以根据 CLI 命令文档和此表示法逐行发送 config requirements:

    channelCfg 15 7 0 1 1

    sensorStop

    等、但要运行以太网演示、必须在"autoPhy_OSCCLK_ETH.cfg"配置文件中发送命令、但在 Windows 计算机上获取数据包的唯一方法是从 Windows 端口转发到 wsl 端口、然后在 wsl 中、您需要构建并运行 UDP 侦听器来收集数据包、因为 AWR 演示是为 Linux 主机系统构建的。 希望这对您有所帮助。