This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843ISK:关于 AWR6843ISK EVM 的 LVDS 数据流

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1494902/awr6843isk-regarding-the-lvds-data-stream-of-awr6843isk-evm

器件型号:AWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的 TI 工程师:

您好! 我写信给您、想就我当前面临的工程问题寻求您的帮助。

我使用 Uniflash 软件下载" "工程示例转换为 AWR6843ISK。

通过串行端口配置的 CLI 命令如下所示

"

sensorStop

flushCfg

dfeDataOutputMode 1

channelCfg 15 7 0

adcCfg 2 1.

adcbufCfg -1 0 1 1

profileCfg 0 60 359 7 57.14 0 0 70 1 256 10093 0 158

chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1

chirpCfg 1 0 0 0 0 0 4

chirpCfg 2 0 0 0 0 0 2

frameCfg 0 16 0 100 1 0

低功率0 0

guiMonitor -1 0 0 0 0 0 0

cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 15 1

cfarCfg -1 1 0 4 2 3 1 15 1

multiObjBeamForming -1 1 0.5

离合器拆卸-1 0

calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256

扩展 MaxVelocity -1 0

bpmCfg -1 0 0 1

lvdsStreamCfg -1 1 1 0

compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2

CQRxSatMonitor 0 3 5 121 0

CQSigImgMonitor 0 123 8.

模拟监控0 0

aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90 90

cfarFovCfg -1 0 17.30

cfarFovCfg -1 1 -1 1.00

calibData 0 0 0 0

sensorStart

"

发送命令后、EVM 的响应为:

"调试:初始化校准状态= 0x1ffe.
完成"

我能够通过 EVM 的高密度连接器接收雷达输出的 ADC 原始数据流。

我还可以检测 HSI 接头的编码、我发现每个 LVDS 数据包中 HSI 接头后面的数据是4个启用的接收天线的原始数据。

但是、我无法在获得的一系列 LVDS 数据包中找到任何有关发射天线的信息。

在雷达运行期间、3根发射天线依次根据时分多路复用的原理工作。 但在采集的 LVDS 数据中、我无法找到哪个发射天线生成了当前 LVDS 数据包的数据。 因此、我迫切需要贵公司工程师的帮助。

非常感谢您的时间和支持。 我期待着你的答复。

此致、

李松

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jsong:

    我通常使用不带头信息的 LVDS 流

    lvdsStreamCfg -1 0 1 0

    我将确保在使用雷达 sensorStart 之前 DCA1000开始捕获。  通过这种方式、DCA1000将能够从第一个帧中的第一个样本中捕获雷达数据。  因此、用户可以正确内插数据。  

    请告诉我、这对您来说是合理的。

    此致!

    Zigang