This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:AWR1443+DCA1000

Guru**** 2613495 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1488827/awr1443-awr1443-dca1000

器件型号:AWR1443

工具与软件:

AWR1443:根据下图设置了各种参数后、最大测距 MAXRange=2.5 (通过 IF 信号公式1计算)(FIF = 5MHz、斜率= 300MHz / us)、但 RangeFFT 结果的最大距离为 MAXRange=6 (通过"阻抗分辨率*采样点数"的公式2计算)。

问题:根据公式2、如果在第53个采样点附近达到最大雷达距离(2.5m)、那么2.5m~6.0m 以内的采样点(54~128)是否无效? 毕竟、最大雷达距离仅为2.5m。 如果它不是无效的采样点、那么该采样点(54~128)的含义是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大距离为6m (不是2.5m)。 由于采样率为12000kSps、因此128个样本的采样时间为10.667us。 有效带宽为 GHz/us * 10.667us = 300 MHz。 扫描的总带宽为3.9GHz、但由于您不在整个斜坡中进行采样、因此您实际上拥有3.2GHz 带宽。  

    dmax =(12000kSps * 3* 10^8 m/s)/2*(300MHz / us)= 6m

    距离分辨率= C/2*B =(3*10^8)/2*(3.2*10^9)= 4.6875cm。

    距离分辨率* numSamples = 4.6875 * 10^(-2)* 128 = 6m。

    请参阅 对 TI 雷达器件中的线性调频脉冲参数进行编程(修订版 A)。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但我仍有疑问。μ A
    1.为什么在毫米波固件工程2.1软件演示(__LW_AT__PostProc)界面中、2D-FFT 和1D-FFT 都显示最大距离为2.5m。
    2.为此、我认为 mmware studio2.1软件使用公式1(中频计算公式)来计算 MaxRange、我做了"修改斜率值(300MHz/us)"的实验、PostProc 演示界面的 MaxRange 也发生了变化。
    3.所以我不知道应该用哪个公式来计算 MaxRange?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以用英语发布您的问题吗?

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但我还有一些问题。
    1.为什么在毫米波 studio2.1软件演示(PostProc)接口中、2D-FFT 和1D-FFT 都显示了2.5m 的最大距离。
    2.出于这个原因,我认为 mmware studio2.1软件使用公式1(中频计算公式)来计算 MaxRange。 我进行了"修改斜率值(300MHz/us)"的实验、PostProc 演示接口的 MaxRange 也进行了更改。
    3.因此我不知道使用哪个公式来计算 MaxRange?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么在毫米波 studio2.1软件演示(PostProc)接口中、2D-FFT 和1D-FFT 显示的最大距离为2.5m

    您能否分享后处理窗口的屏幕截图?  

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是  后处理窗口的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到 ADC 格式为实数、即 采样模式为实数。 您可以在后处理窗口的已编程参数窗口中检查配置的 ADC 格式。  如果 ADC 样本是实数、则您获得的1D FFT 是对称的。 因此、1D FFT 的后半部分被丢弃。 这就是将最大距离从6m 减小到3m (而不是2.5m)背后的原因。  

    对 TI 雷达器件中的线性调频脉冲参数进行编程(修订版 A)

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不能使用最大中频(5MHz)计算 AWR1443最大距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可达到的最大距离取决于所用的配置。 您可以修改配置以满足您的要求。

    请参阅 对 TI 雷达器件中的线性调频脉冲参数进行编程(修订版 A)

    此致、

    Samhitha