This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6243:IWR6243级联一致性和移相器校准。

Guru**** 2457900 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, IWR6243, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1491824/iwr6243-iwr6243-cascade-coherency-and-phase-shifter-calibration

器件型号:IWR6243
主题中讨论的其他器件: AWR2243、AWR1843

工具与软件:

您好!

我目前正在着手实施 IWR6243双芯片级联器件的校准过程、如以下应用手册所述:

https://www.ti.com/lit/an/spracv2/spracv2.pdf?ts = 1740429099901

本文档包含了第1代和第2代器件(尤其是 AWR1843和 AWR2243)的详细移相器精度图。 TI 是否有提供此类 IWR6243图的类似文档?

此外、本应用手册还提供了 AWR2243 (涵盖76–77GHz 和78–81GHz 频段)的 TX 相移校准温度校正 LUT。 TI 能否共享 IWR6243 (60GHz 频段)的等效 LUT?

如果无法满足要求、TI 能否提供有关如何为我们的 IWR6243双芯片级联设置生成这些移相器精度图和温度校正 LUT 的指导。

此致、

Attiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    您是否有任何更新? 期待收到您的反馈。

    Attiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Attiya:

    我们仍在努力寻求答案。 给我们24小时。

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    [报价 userid="370569" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1491824/iwr6243-iwr6243-cascade-coherency-and-phase-shifter-calibration "]本文档包含第1代和第2代器件(特别是 AWR1843和 AWR2243)的详细移相器精度图。 TI 是否有类似文档为 IWR6243提供此类图表?[/QUOT]

    6243和2243都是相同的。

    [报价用户 id="370569" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1491824/iwr6243-iwr6243-cascade-coherency-and-phase-shifter-calibration "]

    此外、本应用手册还提供了 AWR2243 (涵盖76–77GHz 和78–81GHz 频段)的 TX 相移校准温度校正 LUT。 TI 能否共享 IWR6243 (60GHz 频段)的等效 LUT?

    如果无法满足要求、TI 能否提供有关如何为我们的 IWR6243双芯片级联设置生成这些移相器精度图和温度校正 LUT 的指导。

    [报价]

    对于6243、顺序如下:

    1.恢复校准数据

    2.在 RETAIN_TXCAL_LUT 和 RETAIN_RXCAL_LUT 设置为0的情况下发出配置文件配置文件

    3.在启用 OLPC/一次性校准且禁用所有定期校准的情况下发出 runtimecalib config API

    - 另外,将特定温度指数强制为特定温度,使用表3-1参考,更改以下值:

    • 将低偏置 LO DIST 代码的建议温度指数设为5°C
    • 将中偏置 TX 增益代码的建议温度指数设为45°C
    • 中偏置 LO DIST 代码的建议温度指数为45°C

    此致、

    Santosh