主题中讨论的其他器件: AWR2243、AWR1843
工具与软件:
您好!
我目前正在着手实施 IWR6243双芯片级联器件的校准过程、如以下应用手册所述:
https://www.ti.com/lit/an/spracv2/spracv2.pdf?ts = 1740429099901
本文档包含了第1代和第2代器件(尤其是 AWR1843和 AWR2243)的详细移相器精度图。 TI 是否有提供此类 IWR6243图的类似文档?
此外、本应用手册还提供了 AWR2243 (涵盖76–77GHz 和78–81GHz 频段)的 TX 相移校准温度校正 LUT。 TI 能否共享 IWR6243 (60GHz 频段)的等效 LUT?
如果无法满足要求、TI 能否提供有关如何为我们的 IWR6243双芯片级联设置生成这些移相器精度图和温度校正 LUT 的指导。
此致、
Attiya