工具与软件:
您好!
由于 LMP91000允许高达350k Ω RTia 增益电阻器、因此我正在考虑设计 第二放大器级 才能达到所需要求。
此设计的主要目的是读取电化学传感器信号。 因此、在使用相应的 ADC 读取测量值之前、我会使用 LMP91000作为 TIA、然后使用缓冲放大器。
这是一个推荐的 sedign 吗? 对此、您有何指导方针?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
关于 VOUT 范围问题:
根据我的计算结果、 在某些情况下、我想要使用的电化学传感器具有大约200nA/ppm 的灵敏度范围。
向 TIA 反馈级施加350k Ω 时、输出值灵敏度将约为: 200 [nA/ppm]* 350 [kohm]= 70 [mV/ppm]= 0070 [mV/ppb]。
如果需要1ppb 的分辨率、我不确定这是否足够。 我想我需要一个能够在70uV LSB 下进行采样的 ADC。 是这样吗?
在这种情况下、您是否建议任何通过 I2C 和2通道实现此精度的 ADC?