This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:第二放大器级

Guru**** 2460380 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1496773/lmp91000-second-amplifier-stage

器件型号:LMP91000

工具与软件:

您好!

由于 LMP91000允许高达350k Ω RTia 增益电阻器、因此我正在考虑设计 第二放大器级 才能达到所需要求。

此设计的主要目的是读取电化学传感器信号。 因此、在使用相应的 ADC 读取测量值之前、我会使用 LMP91000作为 TIA、然后使用缓冲放大器。

这是一个推荐的 sedign 吗? 对此、您有何指导方针?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    我们目前没有任何示例可以做到这一点、也没有指导材料、但我不明白为什么它不起作用。 我会先使用 LMP91000上的最大350KOhm 增益、并测量不同气体级别的输出、以获得输出范围。 您是否已尝试过此功能? 为什么 LMP91000上具有最大增益的 VOUT 范围不够?

    此致

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 VOUT 范围问题:

    根据我的计算结果、 在某些情况下、我想要使用的电化学传感器具有大约200nA/ppm 的灵敏度范围。

    向 TIA 反馈级施加350k Ω 时、输出值灵敏度将约为: 200 [nA/ppm]* 350 [kohm]= 70 [mV/ppm]= 0070 [mV/ppb]。

    如果需要1ppb 的分辨率、我不确定这是否足够。 我想我需要一个能够在70uV LSB 下进行采样的 ADC。 是这样吗?  

    在这种情况下、您是否建议任何通过 I2C 和2通道实现此精度的 ADC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记、

    为查找最佳 ADC、我会在 ADC 论坛上就此发帖、不推荐不熟悉的器件。 如果您想以此为起点、我喜欢 ADC111x 系列、它们是具有易于理解的数据表的16位 I2C ADC。

    感谢您的澄清。 您当然可以在这里使用放大器、不过恐怕您会损失分辨率。 我认为最好选择高精度 ADC。

    谢谢

    - Alex Thompson