请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC0851 工具与软件:
嘿,我想检查我的数学是否正确,如果我丢失了任何电流消耗器件. 我希望计算我们的应用的平均功耗
如果 EN 为高电平、(770uA 有效* EN)+(0.14uA 关断*[1-EN])
看起来我们有(这是我希望确认的部分)
- 450us 启动
- 290us 转换
- 580us 输出延时
- 450us 有效->关断转换
= 1770us
理论上太多了: 1Hz 轮询可以让我们0.00177s 打开, 0.99823s 从 我的餐巾数学看起来像1.36uA +~0.14uA =~1.5uA avg
2Hz 轮询应约为~3uA (平均值)