This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:是否可以通过 PWM EN 引脚实现最低功耗?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1495294/ldc0851-lowest-power-possible-via-pwm-en-pin

器件型号:LDC0851

工具与软件:

嘿,我想检查我的数学是否正确,如果我丢失了任何电流消耗器件. 我希望计算我们的应用的平均功耗  

如果 EN 为高电平、(770uA 有效* EN)+(0.14uA 关断*[1-EN])

看起来我们有(这是我希望确认的部分)

  • 450us 启动
  • 290us 转换
  • 580us 输出延时
  • 450us 有效->关断转换

= 1770us

理论上太多了: 1Hz 轮询可以让我们0.00177s 打开, 0.99823s 从 我的餐巾数学看起来像1.36uA +~0.14uA =~1.5uA avg

2Hz 轮询应约为~3uA (平均值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    总电流将取决于传感器布局和工作频率。  我认为、根据提供的时序规格、电流曲线将看起来与此类似、图示的转换是不可缩放的。  但是、我会向我们的设计团队进行确认。

    否则、我们在 LDC 计算器工具中提供器件的功率计算器、如下所示。 www.ti.com/.../LDC-DESIGN-TOOLS