请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:FDC1004 工具与软件:
我想用 PCB 的铜箔制作具有电容结构的传感器。 应用手册介绍了铜箔、GND 和隔离层。 我想问一下、铜箔和 GND 之间需要多少 mm? 我使用双层板。 隔离层是否需要直接构建在铜箔下方?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我想用 PCB 的铜箔制作具有电容结构的传感器。 应用手册介绍了铜箔、GND 和隔离层。 我想问一下、铜箔和 GND 之间需要多少 mm? 我使用双层板。 隔离层是否需要直接构建在铜箔下方?
您好!
我建议查看 EVM。 您可以在下面链接的"设计文件"部分找到设计文件。 此板上有2个 PCB 传感器、两者都在使用传感器周围和下方的屏蔽层。 在下图中、您可以看到屏蔽层与连接到 Cin1的传感器之间的间距为0.2286mm。 底层上的屏蔽层覆盖传感器区域并且与 PCB 的隔栅隔开。 这是厚度为1.6mm 的标准 PCB。
https://www.ti.com/tool/FDC1004EVM
感谢您澄清您将使用液位感应作为参考。 查看以下参考设计。 在此 PCB 中、我们将 Cinx 铜线和接地铜线之间采用~4mm 间距。