This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:如何在 PCB 的铜箔上创建电容式传感器

Guru**** 2610595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1493451/fdc1004-how-to-create-a-capacitive-sensor-on-copper-foil-of-a-pcb

器件型号:FDC1004

工具与软件:

我想用 PCB 的铜箔制作具有电容结构的传感器。 应用手册介绍了铜箔、GND 和隔离层。 我想问一下、铜箔和 GND 之间需要多少 mm? 我使用双层板。 隔离层是否需要直接构建在铜箔下方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看 EVM。  您可以在下面链接的"设计文件"部分找到设计文件。  此板上有2个 PCB 传感器、两者都在使用传感器周围和下方的屏蔽层。  在下图中、您可以看到屏蔽层与连接到 Cin1的传感器之间的间距为0.2286mm。  底层上的屏蔽层覆盖传感器区域并且与 PCB 的隔栅隔开。  这是厚度为1.6mm 的标准 PCB。   

    https://www.ti.com/tool/FDC1004EVM 

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cin 和 GND 之间的距离是多少 mm?

    如下图所示?

    谢谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清您将使用液位感应作为参考。  查看以下参考设计。  在此 PCB 中、我们将 Cinx 铜线和接地铜线之间采用~4mm 间距。   

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00317 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你