This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:雷达下电上电应力测试、有时发生错误:"错误:毫米波启动失败[毫米波错误:-3122子系统:124]"

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1485307/awr2944-radar-power-cycle-stress-test-sometimes-the-error-happens-error-mmwave-start-failed-mmwave-error--3122-subsys-124

器件型号:AWR2944

工具/软件:

你(们)好

硬件:AWR2944、定制电路板

SW:SDK 4.4.1.2

客户正在进行 AWR2944雷达下电上电应力测试、有时会在启动期间发生错误:"Error:mmWave Start Failed [毫米波 Error:-3122 Subsys:124]"。

检查后、错误代码-3122表示 BSS 校准错误。

客户确认错误发生在  mwave_startLink ()中的 rlRfRunTimeCalibConfig ():

您是否有任何进一步调试此错误的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    是否在每个器件上都会发生这种情况?
    您可以改用最新的 SDK 吗? 4.4.1.2是非常古老的、而且比它还增加了一些。
    此外、当您发送此链接命令时、您可以观察 BSS-MSS 邮箱空间中来自 BSS 的响应是什么。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saswat:

    1.是的,发生在每一个设备上。

    2、该产品非常接近大规模生产

    3.您能告诉我们源代码的位置,我们将打印更多的调试信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    发生该问题时、您需要检查应用程序为 BSS 到 MSS 通信分配的邮箱存储器。 和 MSS_BSS。
    理想情况下、runtimecalibconfig 命令通过 MSS-BSS 邮箱转到 MSS。
    然后、BSS 将发送一个确认/结果、该结果将记录在 BSS-MSS 邮箱中。 您能检查一下吗?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saswat:

    我们已确定这是初始化校准失败导致的、会影响运行时校准。

    这意味着 LO 分布校准在引导时不会完成:

    如果我们在引导时禁用 LO 分布校准、错误将消失。

    当然、我们不能在引导时关闭 LO 分布校准。

    我是否可以知道什么会导致引导时 LO 分布校准失败? 我们如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    客户启用的引导时间测试是什么?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户没有对 SDK 中有关启动时间校准的任何内容进行更改。

    在引导时校准中、如果我们禁用下面的 LODIST 校准位、则错误不再发生。

    所以,我的问题是:

    1.哪些原因会导致引导时校准失败?

    2.如何避免在引导时校准中 LODIST 校准失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    您能否尝试将固件从4.4.1.2 SDK 替换为4.6.1.2中的固件并告诉我一次结果?
    这也是在温度循环或正常温度期间发生的吗?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saswat:

    1、客户将使用4.4.1.2版软件进行大规模生产。 在当前情况下、它们无法迁移到4.6.1.2软件。

    让我问一个问题:DFP 固件的任何更改都与4.4.1.2和4.6.1.2之间的 LODIST 校准有关?  (DFP 版本2.4.9.1与2.4.15.0)

    从 DFP 版本说明中、我没有看到更改。


    2.症状与温度有关。 这意味着:在正常温度下,它很少发生(但仍然有可能性)。 当温度升高时、

    症状发生越来越多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    我不要求您更改 SDK、也要求您使用新的 DFP 固件。
    SDK 与固件迁移存在差异。
    这是因为、如果您看到 DFP 中的版本说明:

    您可在以下位置找到: "c:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_01_02\mmwave_DFP_02_04_14_00\firmware\radarss\mmwave_radarss_xWR294x_release_notes.pdf"

    此致、
    Saswat Kumar