工具/软件:
你(们)好
硬件:AWR2944、定制电路板
SW:SDK 4.4.1.2
客户正在进行 AWR2944雷达下电上电应力测试、有时会在启动期间发生错误:"Error:mmWave Start Failed [毫米波 Error:-3122 Subsys:124]"。
检查后、错误代码-3122表示 BSS 校准错误。

客户确认错误发生在 mwave_startLink ()中的 rlRfRunTimeCalibConfig ():

您是否有任何进一步调试此错误的建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
硬件:AWR2944、定制电路板
SW:SDK 4.4.1.2
客户正在进行 AWR2944雷达下电上电应力测试、有时会在启动期间发生错误:"Error:mmWave Start Failed [毫米波 Error:-3122 Subsys:124]"。
检查后、错误代码-3122表示 BSS 校准错误。

客户确认错误发生在 mwave_startLink ()中的 rlRfRunTimeCalibConfig ():

您是否有任何进一步调试此错误的建议?
尊敬的 Saswat:
1、客户将使用4.4.1.2版软件进行大规模生产。 在当前情况下、它们无法迁移到4.6.1.2软件。
让我问一个问题:DFP 固件的任何更改都与4.4.1.2和4.6.1.2之间的 LODIST 校准有关? (DFP 版本2.4.9.1与2.4.15.0)
从 DFP 版本说明中、我没有看到更改。
2.症状与温度有关。 这意味着:在正常温度下,它很少发生(但仍然有可能性)。 当温度升高时、
症状发生越来越多。
您好、James、
我不要求您更改 SDK、也要求您使用新的 DFP 固件。
SDK 与固件迁移存在差异。
这是因为、如果您看到 DFP 中的版本说明: 

您可在以下位置找到: "c:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_01_02\mmwave_DFP_02_04_14_00\firmware\radarss\mmwave_radarss_xWR294x_release_notes.pdf"
此致、
Saswat Kumar