This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102:焊接问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1494659/tmp102-soldering-question

部件号:TMP102

工具/软件:

您好、

晶须的形成和生长、尤其是在金属触点上、会影响模块的电气性能、甚至可能导致短路或其他电气故障。

对于该项目、客户打算更好地了解对[晶须]的控制。 请协助回答以下问题:

Q1:是任何形式的锡(Sn)、例如锡、Snag、SnCu、SnBi 用于上述部件上的无铅表面处理?

问题2:如果是、是否实施了适当的晶须缓解措施(请参阅 JEDEC JP002)、表面处理是否符合 JEDEC JESD-201 2类晶须验收测试要求?

问题3:是否有相应的报告可用于演示[符合晶须验收测试要求]?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    请在下面查看我的答案:

    Q1/Q2:TMP102的铅材料镀层可以是镍 Pd 钯金(Ni-镍 钯金)或 Pd 镍铬金(Ni-镍 钯金银)、其镀层更粗糙、从而提高了焊接粘附力。

    Q3:我必须与我们的包装团队核实。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    我是否可以知道第三季度 包装团队是否有所回击? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、

    感谢您的耐心。 我已经与封装团队确认、引线 框是镍钯金(Ni Pd Au)、因此不应该存在锡(Sn)晶须生长的风险。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    明白了、谢谢!