This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:如何将升压板与 Arduino 或其他 MCU 连接、而不是连接到 PC

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1497790/iwrl6432boost-how-to-connect-boost-board-with-arduino-or-other-mcu-instead-of-connection-to-pc

器件型号:IWRL6432BOOST

工具/软件:

我想通过 Arduino 或其他 MCU 控制 IWRL6432Boost。(使用 UART 通信)

如何将此电路板连接到另一台主机、而不是使用 USB 电缆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    Unknown 说:
    如何将此电路板连接到另一台主机而不是使用 USB 电缆?

    您可以使用 EVM 背面的 LP/BP 连接器(J8和 J9)在没有 USB 的情况下控制 IWRL6432BOOST。 您可以直接从 J8.5和 J8.7访问 UART Rx 和 TX。 请参阅 EVM 原理图。 请注意、S1.4必须处于 ON 位置、才能将 UART 路由到 LP/BP 连接器。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Josh、

    希望你很好。

    电路板上的配置或构建映像是否需要任何更改、或者是否可以直接开箱即用。 只需轻按开关并向其提供+5和 GND?

    此致、
    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

     无需更改配置或软件。 S1.4 ON 是从 BP 连接器访问 UART 的唯一要求、但如果您还希望从 BP 连接器  (而不是 USB 或桶形插孔连接器)提供电源、则需要对电路板进行一些小幅修改(请参阅此主题)。

    此致、

    Josh