请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL6432BOOST 工具/软件:
我想通过 Arduino 或其他 MCU 控制 IWRL6432Boost。(使用 UART 通信)
如何将此电路板连接到另一台主机、而不是使用 USB 电缆?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我想通过 Arduino 或其他 MCU 控制 IWRL6432Boost。(使用 UART 通信)
如何将此电路板连接到另一台主机、而不是使用 USB 电缆?
您好:
Unknown 说:如何将此电路板连接到另一台主机而不是使用 USB 电缆?
您可以使用 EVM 背面的 LP/BP 连接器(J8和 J9)在没有 USB 的情况下控制 IWRL6432BOOST。 您可以直接从 J8.5和 J8.7访问 UART Rx 和 TX。 请参阅 EVM 原理图。 请注意、S1.4必须处于 ON 位置、才能将 UART 路由到 LP/BP 连接器。

此致、
Josh