This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:有没有办法调整 QSPI 闪存速度?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1499008/awrl6432-any-way-to-adjust-qspi-flash-speed

器件型号:AWRL6432

工具/软件:

您好团队:

 客户询问是否有任何方法可以在启动期间调整 QSPI 闪存速度。 据我所知、RBL 从闪存加载固件、因此用户无法控制 QSPI 速度。 只有启动后、客户才能在应用中更改 QSPI 速度、对吗?

此外、当我检查 SBL 示例 syscfg 时、我发现时钟分频器为零这种奇怪的症状。 如何计算 QSPI 时钟速度? 非常感谢您的帮助。

此致、

维克多·帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor、

    您了解 RBL 从闪存加载固件的理解、用户无法更改 QSPI 速度。

    此致、

    Sreedeep