请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6432 工具/软件:
您好团队:
客户询问是否有任何方法可以在启动期间调整 QSPI 闪存速度。 据我所知、RBL 从闪存加载固件、因此用户无法控制 QSPI 速度。 只有启动后、客户才能在应用中更改 QSPI 速度、对吗?
此外、当我检查 SBL 示例 syscfg 时、我发现时钟分频器为零这种奇怪的症状。 如何计算 QSPI 时钟速度? 非常感谢您的帮助。

此致、
维克多·帕克