This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:L3的默认雷达立方体大小为768KB 或256KB (可配置)

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, IWR6843, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1497853/iwr6843-default-radar-cube-size-of-l3-is-768kb-or-256kb-or-configurable

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件:IWRL6432AWR1843

工具/软件:

根据以下问答、IWRL6432的默认雷达立方体大小为256KB 且可配置。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1219061/iwrl6432-radar-cube-size-calculation-method?tisearch=e2e-sitesearch

我们想检查 IWR6843默认雷达立方体大小是否为768KB? 它是可配置的吗?

数据表是768KB。

根据 https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWaveSensingEstimator/ver/2.4.0/中的以下数据设置参数 (使用 xWR6843ISK 复数1X)

channelCfg 15 7 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg -1 0 1 1
profileCfg 0 61 2 3.9 22 0 0 16.662 1 150 12500 0 30
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 1 0 0 0 0 4
chirpCfg 2 2 0 0 0 0 2
frameCfg 0 2 64 0 66 1 0

雷达立方体尺寸为768KB、毫米波感应估算器没有任何误差。

当我们使用此类参数构建映像时、系统无法正常启动。

就在我们将雷达立方体大小减小到256KB 时、系统就能正常启动。

这是为什么??

此外、一旦我们启用了扩展速度、除了最大 速度增加、其他结果如何? 是一样的? 雷达立方体尺寸如何?

请帮助检查和感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    检测估算器没有考虑所有可能的误差、尤其是从存储器的角度来看。 请务必查看您正在处理的演示、并根据要求调整内存分配。 请注意、从存储器角度来看、更改存储器分配可能会中断演示。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    我们已经检查了它的最大值 可以使用的雷达立方体尺寸为486KB。

    您是否有介绍毫米波 IWRL6843/AWR1843 SOC 存储器分配的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅以下目录

    mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\docs\doxygen\html\index.html

    此致