工具/软件:
您好!
我们想使用安装在 MMWCAS-RF-DSP 板上的 MMWCAS-RF EWM 来生成映像。 对于图像重建、使用具有相位补偿的距离迁移算法。 雷达电路板安装在一个隧道中、隧道内衬有吸收垫、以减少环境散射。 以下图片以图表形式显示了我们使用的设置。

雷达电路板距离目标物体0.26米。 物体在传送带上以0.1m/s 的速度相对于雷达电路板移动、与电路板的方位角对齐垂直。 LUA 脚本中的"LUA" Inter_Frame_Interval 已设置为0.01 s。 使用的其他参数包括 Start_freq = 77GHz、Slope = 70.295 MHz、idle_time = 7us、ADC_START_TIME = 4us、ADC_SAMPLES = 256 、SAMPLE_freq = 5020ksps、RAMP_END_TIME = 55、rx_gain = 30、START_CHIRP_TX = 0、END_CHIRP_TX = 11、 nchirp_loops = 4、n_frames = 250。
对于评估、使用每个帧的第一个块、以便测量点间隔等距、每个间隔为0.001m。虚拟天线与 λ/4等距。
以下图像是在不同距离生成的、用于聚焦目标物体。




您是否知道为什么我们会在垂直方向上观察到一种形式的别名(无论是否有对象)? 对于校准、我们使用与 C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples 中的计算程序相同的过程。 重新记录用于校准的数据能否改善结果?
我在网上找到了另一个脚本。 作者还对用于校准拍频偏移的每个虚拟通道使用了称为"延迟偏移"的 matrice。 是否有任何示例可以获得这些偏移时间?
此致、
Robin