This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:将 MMWCAS-RF-EWM 与传送带结合使用、用于 SAR 成像

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1498286/mmwcas-rf-evm-using-mmwcas-rf-ewm-for-sar-imaging-in-combination-with-a-conveyor-belt

部件号:MMWCAS-RF-EVM

工具/软件:

您好!  
我们想使用安装在 MMWCAS-RF-DSP 板上的 MMWCAS-RF EWM 来生成映像。 对于图像重建、使用具有相位补偿的距离迁移算法。 雷达电路板安装在一个隧道中、隧道内衬有吸收垫、以减少环境散射。 以下图片以图表形式显示了我们使用的设置。  

雷达电路板距离目标物体0.26米。 物体在传送带上以0.1m/s 的速度相对于雷达电路板移动、与电路板的方位角对齐垂直。 LUA 脚本中的"LUA" Inter_Frame_Interval 已设置为0.01 s。 使用的其他参数包括 Start_freq = 77GHz、Slope = 70.295 MHz、idle_time = 7us、ADC_START_TIME = 4us、ADC_SAMPLES = 256 、SAMPLE_freq = 5020ksps、RAMP_END_TIME = 55、rx_gain = 30、START_CHIRP_TX = 0、END_CHIRP_TX = 11、 nchirp_loops = 4、n_frames = 250。   

对于评估、使用每个帧的第一个块、以便测量点间隔等距、每个间隔为0.001m。虚拟天线与 λ/4等距。  

以下图像是在不同距离生成的、用于聚焦目标物体。  

    

您是否知道为什么我们会在垂直方向上观察到一种形式的别名(无论是否有对象)? 对于校准、我们使用与 C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\MatlabExamples 中的计算程序相同的过程。 重新记录用于校准的数据能否改善结果?  
我在网上找到了另一个脚本。 作者还对用于校准拍频偏移的每个虚拟通道使用了称为"延迟偏移"的 matrice。 是否有任何示例可以获得这些偏移时间?  

 

此致、  

Robin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的支持团队不熟悉此用例。 我们必须让这个问题开放供其他论坛成员回答。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin。

    感谢您的提问。  在线性调频脉冲配置和水平扫描(1mm 采样间距离)方面、一切看起来都正常。

    我想沿垂直轴确认以下几点:

    -在垂直域中应该有一些重叠的天线。 您是否在算法中处理过此问题? 您需要为距离迁移算法创建一个没有重叠天线的统一虚拟阵列。

    - 由于垂直孔径大小与目标距离相比较大,单静态 RMA 将不会直接工作。 在 RMA 之前、您需要一个多静态算法(反向传播等)或一个多静态到单静态的转换。 您可以在以下链接中参考算法: www.mathworks.com/.../78381-mimo-sar-mmwave-imaging-toolbox

    此致。

    Muhammet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammed、

    感谢您的答复。
    我们正在垂直方向处理86个虚拟通道、它们彼此等距。 距离为 λ/4。

    抱歉、我忘记提及在应用距离迁移算法之前、我们会执行多静态到单静态的转换、这也可以在 Matlab 工具箱中找到。

    目前、我们正在通过用于标准 TDM MIMO 计算的校准来校准数据。 在 Matlab 工具箱中、使用仿真数据校准数据。 是否有必要使用模拟数据?

    此致、
    Robin