This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:如何启用 DP83867以支持10M 网络端口速度

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1497742/awr2944evm-how-to-enable-dp83867-to-support-10m-network-port-speed

器件型号:AWR2944EVM

工具/软件:

使用带有2944 mmwave_cupleus_stk_04_01_02和 EVM 演示板的毫米波演示工程、该电路板配置了 DP83867 PHY 网络端口芯片输出、并已配置有 CPSW

linkCfg->SPEED = ENET_SPEED_AUTO;

linkCfg->双工= ENET_DUPLEX_AUTO
即速度自协商。 测试发现、配置具有100M 接口的交换机不是问题、但直接配置具有10M 接口的交换机会导致无法 ping 和输出。
查看手册、确认 phy 芯片支持与 CPSW 接口驱动程序相关的10M/100M/1000M 速度。 如何修改相关驱动程序、使 DP83867支持10M 网络端口速度输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    您能否提到如何在末端测试10Mbps 接口、基本上是您正在运行哪个演示、您正在使用什么硬件、如何确保已正确配置10Mbps 速度、以及使用10Mbps 速度时出现了什么错误?

    此致、

    Shruti  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将使用2944EVM 板和 TP 墨水开关(可在网页上设置为端口速度)进行测试

    1.使用工程 C:\ ti \ mwape_ccuplus_stk_04_01_02 \ mwape_ccuplus_stk_04_04_01_02 \ ti \ demo \ awr294x \ mmw、编译 mmwDemoTDMenet、雷达 IP:192.168.1.154、远程 IP:192.168.1.82 (即计算机 IP)
    2.使用6类千兆以太网电缆将开发板网络端口连接到交换机的端口1 ,将计算机网络端口连接到交换机的端口2 ;
    3.将计算机上的网络端口服务器端口配置为打开;
    4、通过使用交换机管理接口,可以检查端口1是否自动配置为100M 速度。 此时、雷达网络端口正常输出数据、ping 雷达 IP 是正常的、如下图所示



    5.将端口1修改为10M 速度。 此时、雷达没有输出、并且日志提示未建立与服务器的连接。 Ping 雷达 IP 超时、如下图所示


    6、我们有一个要求速度为10M 的客户。 请帮助解决此问题




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    您是否可以在以下配置中将示例中的速度设置为10Mbps、而不是自动:

    linkCfg->SPEED = ENET_SPEED_AUTO;

    让我知道这是否有效、同时让我检查是否有任何其他修改、我们必须进行这些修改才能达到这一速度。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我已经试过了。
    linkCfg->SPEED = ENET_SPEED_10Mbit;
    无法正常工作、仍然没有输出。
    我已经测试了 TCP 和 UDP 输出、发现了这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    您是如何验证 UDP 输出的? 据我所知、该演示仅支持 TCP 协议。 您是否对演示代码进行了任何更改、能否列出这些更改(如果有)? 另外、我们能否确认您最终的默认演示是否正常工作?

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 UDP 客户端用于 UDP 的示例。 在默认的毫米波工程中、只有配置具有100M 端口速率的路由器或交换机才能正常工作。 在不修改 TCP 协议的情况下、配置10M 端口速率无法 ping 通、建立 TCP 连接失败