请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL1432BOOST-BSD 工具/软件:
由于 BSD 演示了大量的线性调频脉冲和 ADC 样本、因此使用 DCA1000进行原始数据采集时存在问题。 为了帮助缓解这一问题、需要采取两个步骤
1)在发送 sensorStart 命令之前无法开始数据收集
2)为了帮助提高 BSD 吞吐量、DCA1000有一个可更改的参数。 访问此路径中的 cf.json 文件。
C:\ti\mmwave_studio_04_01_00_06\mmWaveStudio\PostProc\cf.json
然后编辑 packetDelay_us、结果为5us。 这应该有所帮助。
注*即使有了这些更改、数据仍有10%的时间被损坏的趋势。