This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AWRL1432BOOST-BSD:使用 DCA1000进行 BSD 演示时的边带数据采集

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1499606/faq-awrl1432boost-bsd-sideband-data-capture-with-dca1000-for-bsd-demo

器件型号:AWRL1432BOOST-BSD

工具/软件:

由于 BSD 演示了大量的线性调频脉冲和 ADC 样本、因此使用 DCA1000进行原始数据采集时存在问题。 为了帮助缓解这一问题、需要采取两个步骤

1)在发送 sensorStart 命令之前无法开始数据收集

2)为了帮助提高 BSD 吞吐量、DCA1000有一个可更改的参数。 访问此路径中的 cf.json 文件。

  C:\ti\mmwave_studio_04_01_00_06\mmWaveStudio\PostProc\cf.json

  然后编辑 packetDelay_us、结果为5us。 这应该有所帮助。

注*即使有了这些更改、数据仍有10%的时间被损坏的趋势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这个常见问题解答 Gabriel。