This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:奇怪的功耗问题。

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492878/awrl6432-strange-power-consumption-issue

器件型号:AWRL6432

工具/软件:

尊敬的专家:

现在、我将 AWRL6432配置为低功耗模式并使用示波器观察电流。 (参见图 1)可以观察到射频活动的周期(红色)和信号处理(__LW_AT__蓝色),但是,有一个周期(绿色)中的电流大于信号处理的周期。 是否合理? 谢谢!   (现在我的硬件已进行3.3V IO 模式和 BOM 优化)

图1. 使用 示波器测得的电流

  
                   

图 2 波形配置  

此致、  

Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    您能否确认电流图是1.8V 电源轨还是3.3V 电源轨?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Voona:

    电流图是通过 VDD (12V)电源轨测量的。 此外、我们的 SDK 版本为5.4.0.1。

    此致、  

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    我们无法根据 VDD 电源轻松对活动时间、处理时间和空闲时间进行分类。 请绘制1.2RF 电流图以了解正确的有源射频时间(包括线性调频脉冲频率扫描)。  在 VDD 电流图中可以看到的最低电流消耗是最低功耗状态。 这种最低功耗状态与活动状态之间的时间是处理时间。 希望这对您有所帮助!

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Voona:

    感谢您的建议、我们将为您提供更清晰的图解。 如前所述、VDD 电流图中的最低电流消耗预计是最低功耗状态。 但是、奇怪的是、在 空闲状态结束时、功耗会变得很大。 在我提供更清晰的图之后、您能帮助我们进行研究吗?

    谢谢

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    抱歉、 您提到" 空闲状态结束时功耗会变大"的部分时、我找不到您的问题。 您能详细阐述一下这个问题吗、或者在得到 清晰的图解后、我们也可以对此进行讨论。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Voona:

    我放大当前的图、可能会为您提供更多信息。 图 1显示区域已放大。

    如图 2、可以观察到、有8个线性调频脉冲的有效射频时间后跟信号处理时间和空闲时间。  

    此外、还可以发现、在某个 时间段(绿框)内的电流电平大于 信号处理时间的电流电平。

    我很困惑、为什么电流电平 没有 空闲时间那么低。 谢谢。  

    此致、

    Stan



    图 1.
       

    图 2.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    感谢您分享1.2RF 图。 您能否确认上述图是否是从 AWRL6432 BOOST EVM 获取的并且是在雷达器件引脚之前测量的?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Voona:

    以上各图是我们使用 AWRL6432设计的雷达产品绘制的。  

    也许我可以测量  AWRL6432升压 EVM 的电流并进行比较。

    此致、  

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    • 您能否确认您的设计是否采用3.3V I/O 低功耗模式?  
    • 您能否分享系统中使用的电源拓扑? 向雷达器件提供的电源是否馈送到系统中的不同组件?  
    • 如果您使用的是 BOM OPT。 那么我们应该查看1.8V 电源轨图。 由于 此处会在内部生成1.2RF 电压和1.2V 数字电源、因此我们不应该担心 VDD 和1.2RF 电源轨。 如果是、能否说明如何测量 BOM OPT 中的电流。 模式?  
    • 是否在电源引脚上使用所有推荐的电容器?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Voona:

    我的反馈如下:

    1. 类型  3.3V I/O BOM 优化
    2. 没问题。  电源拓扑如下图所示。



    3. 测量设置如下。 电源轨为 VDD、电流探头为 R&S RT-ZC20B



    4. 是的。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    感谢您确认您的运行模式是3.3V BOM 选项。 消耗量。 对于3.3V BOM、请选择 则不应查看 VDD 和1.2RF 电源轨图。 我们应该查看1.8V 电源轨图。 为之前的混淆而道歉。 请提供1.8V 电压轨图、我们可以在其中帮助您 对活动、处理和空闲区域进行分类。
    能否说明一下您的终端应用是什么以及谁是终端客户?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Voona:

    感谢您的快速答复。

    我稍后将提供1.8V 电源轨图。 您能告诉我为什么我们不应该查看 VDD 吗?  

    我们的产品旨在进行入侵检测。  关于终端客户、请原谅我无法透露此信息。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    对于 BOM 选择 MODE、VDD 和1P2RF 电源 由1.8V 电源轨在内部生成。 因此、我们应该查看1.8V 电源轨图。
    您能帮助我们了解 为什么要查看 当前图表吗? 您是否面临任何与绩效相关的问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Voona:

    感谢您的解释。  

    客户严格要求电流不得超过7mA、因此我们目前必须依靠降低帧速率来满足此目标。 但是、这会显著影响雷达的检测和跟踪性能。 因此、我们现在正在寻找一种能够平衡帧速率和低电流消耗的解决方案。  在探索新方法时、我们注意到在进入运行时间之前会有相当大的功耗、我们怀疑这可能是由唤醒过程引起的。 如果我们可以降低此阶段的功耗、则可以缩短帧周期。  这就是我提出这个问题以征询 TI 专家意见的原因。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Voona:

    这是 1.8V 电源轨图(图1)。 可以观察到、除了电压调节之外、1.8V 电压轨的形状与12V 电压轨的形状几乎相同。




    图 1.   

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    您能否请确认您共享的1.8V 图不适用于第一个帧?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Voona:

    这确实不是来自第一帧的数据。 我们在雷达运行一段时间后测量了1.8V 电源轨电流。

    此致。

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    您在此处执行任何校准/监控吗? 另外、您能否确认此测试是否在恒定温度下进行?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Voona:

    1. 我没有任何更改(包括任何校准/监控)、但使用代价高昂的配置文件运行 TI 的入侵演示(如上所示)。  
    2. 是的。 它是在 恒定温度下完成的
    3. 我还查看了文档 (https://www.ti.com/lit/pdf/swra754)。  如该文档中所述、在退出深度睡眠周期后、重新初始化软件通常需要大约2ms、具体取决于所选的选项。 这与我们的情况大不相同(__LW_AT__如果奇怪的情况是由于唤醒.
    4. 您能提供 TI 的6432低功耗模式自检电流图作为基准吗?

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    • 您能否确认在所有帧中观察到相同的1.8V 电源轨行为?
    • 是否使用雷达工具箱中的入侵演示? 如果是、雷达工具箱版本是什么?   

    请查找适用于3.3V BOM 选件的 AWRL6432器件的1.8V 电源轨图。 消耗量。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Voona:

    感谢您的参与。  在这张图中、当前行为似乎更合理。  

    • 在观察期间、所有帧的行为都是相同的(大约2分钟)。
    • 编号  我使用以下框架进行入侵者开发
      • SDK:mmwave_L_SDK_05_04_00_01
      • 演示: motion_and_presence_detection
         ( \mmwave_L_SDK_05_04_00_01\examples\mmw_demo\motion_and_presence_detection)

    您能否提供用于所提供图的 SDK/演示/配置? 也许我在相同的条件下重复该实验、看看电流图是否相同。

    此致、

    Stan

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    请使用 MMWAVE-L-SDK 软件开发套件(SDK)| TI.com 中最新 SDK 提供的运动和存在演示

    您应该 在1.8V 电压轨时在一侧观察到相同的电流特征。  

    能否请您重新确认系统中的 LV-Buck 生成的1.8V 电源仅提供给 AWRL6432的1.8V 引脚、而不提供其他电源?   

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Voona:

    我们使用 最新的 SDK 并测量电流。 您的当前行为几乎相同。  

    非常感谢您在提供故障排除指导方面的持续热情支持。

    此致、

    Stan