主题:IWR1843中讨论的其他器件
工具/软件:
这是我第一次使用德州仪器(TI) EVM、我遇到了一些问题、如果有人能提供帮助、我会非常感谢
启动时一切看起来都很好、软件连接到正确的端口、但当我尝试解析配置时、会出现以下错误:
ERROR [gui_core.py:656] 'UARTParser' object has no attribute 'cliCom' ERROR [gui_core.py:657] Parsing .cfg file failed. Did you select the right file?
下面是我在软件中使用视觉效果所采取的步骤:
软件会检测到自己立即连接的端口(我按了"自己连接"、但没有显示日志)
设备管理器中的端口正确
了4RX 和3TX 配置、我使用 Chrome 浏览器工具 V3.6.0生成了该配置、IWR1843正确无误(我仔细检查了 I ² C)
按 START & SEND 产生错误。
下面是新启动应用程序时的日志、按连接、然后重置连接
我一直遵循这个 开箱即用演示指南、所有步骤直到步骤4都运行正常。
在线铬演示工作正常,但我更喜欢使用桌面应用程序。
提前感谢!