This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP451-Q1:TMP451在初始化后检测到开路故障

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP451, TMP451-Q1, TMP461

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1492866/tmp451-q1-tmp451-detects-open-fault-after-initialization

器件型号:TMP451-Q1
主题中讨论的其他器件:TMP451TMP461

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们会遇到低概率故障问题:在系统上电后、TMP451  在初始化之后检测到开路故障(寄存器0x02 = 0x84、位2 = 1) 并 使 ALERT 引脚生效。  系统重新启动后、故障消失、且重现的可能性非常低。

为了初始化 TMP451、在上电后写入以下寄存器:

设置写入[0x4C]+ ACK
0x09+ACK
0x40+ACK
将 Wrte 设置为[0x4C]+ACK
0x03+ACK
0x40+ACK
设置写入[0x4C]+ ACK
0x19+ACK
0xBF + ACK
设置写入[0x4C]+ ACK
0x20+ACK
0xFE + ACK
设置写入[0x4C]+ ACK
0x11 + ACK
0xFC+ACK
将警告设置为[0x4C]+ ACK
0x0D+ACK
0xA9 + ACK
将警告设置为[0x4C]+ ACK
0x0B + ACK
0xFF + ACK
设置写入[0x4C]+ ACK
0x09+ACK
0x04+ACK
设置写入[0x4C]+ ACK
0x03+ACK
0x04+ACK

我想知道在什么情况下 TMP451会检测开路故障? 如果写入异常寄存器、TMP451是否会失败? (例如、写入上面的寄存器0x03)

您能帮助回答以上问题吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xiaochen、

    开路故障条件意味着 TMP451不会检测远程结。  检测电路包含一个电压比较器、当 D+上的电压超过(V+)–0.3V (典型值)时、该比较器会跳闸。 在转换期间、会持续检查比较器输出。 如果检测到故障、状态寄存器中的 OPEN (位2)将设置为1。 如果写入异常寄存器、则温度传感器中的设置会发生变化、要么启用警报、进入 SHUTDOWN 模式、将警报功能更改为 THERM、要么更改温度读数范围。 为了进一步帮助解决此问题、您可以发送一个 示波器、在 D+信号生成警报的条件下捕获该信号吗?

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:

    我们还没有故障站点上的波形。 可以连接正常运行期间的波形、我们确保 D+的信号可接受且处于设计范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaochen、

    您提供的信号看起来可以正常工作、但有点吵。 这是上电后还是重新启动后立即发出的信号? 您能在上电后立即提供信号吗?

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:

    我们在物理上断开了 SOC 和 tmp451-Q1之间的电阻、0x02寄存器很大程度上为0x0C (开路和 Rlow)、但实际上我们遇到的0x02寄存器问题是0x84 (仅存在开路故障)、因此我认为这不是物理错误、因为它会在下一次下电上电时恢复、对吗? 那么、您的问题是、什么会导致 tmp451-Q1出现 GE 开路故障?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:

    提供的信号是上电后的信号。 绿色的是 TMP451的电源、黄色的是 TMP451的 D+输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaochen、

    开路故障意味着远程结与 TMP451之间会断开连接。  电源时序可能会有问题。 BJT 是否嵌入到了 IC 中? 假设其嵌入式、 嵌入式结 ESD 结构的功耗是否稳定? 它可能会被上电时的结行为所混淆。

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 专家、当我们将寄存器0x09写入0x40时、我们会捕获如下所示的故障波形、这意味着 tmp451会进入 SDmode、tmp451的 ALERT 引脚会驱动为低电平并报告开路失效。 黄色通道是 D+、我认为没有明显的 异常。 您能帮助解释为什么进入 SD 模式并偶尔报告打开状态。谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ziyang、

    SD 模式和警报线路拉低之间不应存在连接。 开路情况是指  D+超过(V+)–0.3V。D+可能在两次转换之间处于空闲状态。 当 D+为0V 时出现短路情况。 在写入0x40之前、配置寄存器中有什么? 您能否在此更改前后提供寄存器转储? 您的警报和热限值设置为什么? 您的状态位是什么?

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 专家

    在编写0x40之前、配置寄存器中有什么内容?

    a:0x00

    添加另一个重新生成的波形、仅当 tmp451的 ALERT 引脚驱动至低电平时才会出现同样的干扰。  寄存器转储如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加在将0x09寄存器写入0x40后 TMP451的 ALERT 引脚保持高电平的正常波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ziyang、

    听起来器件采用了默认值、您写入了0x40来将器件置于关断模式。 我仍然不清楚在向0x09寄存器发出0x40命令之前写入器件的内容。 故障使我认为系统中还有其他因素导致打开状态问题。 器件是否会恢复而不进行其他更改或写入?  

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 专家

    1、在0x40命令写入0x09寄存器之前没有对 tmp451的写入过程。 我们只读寄存器、如下图绿色 区域所示

    2、毛刺脉冲太小、以至于不会导致"开路"(应满足 D+超过 V+-0.3V 的条件)、对吧? 可能是由 tmp451内部的错误引起的。我的意思是,故障可能是"打开"问题的一个现象/结果;

    3 μ s 是的、在、tmp451的0x02寄存器(0x84)后、器件会恢复(这意味着 ALERT 引脚驱动至高电平)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ziyang、

    这不是 TMP451的正常行为。 我相信其他因素导致了这个问题。 远程连接是否位于另一个 IC 内部? 如果是、那是什么 IC。 您测量的温度是多少?

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、远程连接位于另一个 soc 芯片内部。 环境温度85°C、水冷却60°C。 只有在这些情况下才会出现问题。  

    首先、D+超过 V+-0.3V、报告"开路"、完全没有这样的波形。  

    其次、如果 SOC 内部存在问题、发生什么情况会导致"开路"、SOC 内部的 BJT 短路或开路或任何其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ziyang、

    我目前在此主题中没有看到任何问题。 我想研究与本地 TMP451芯片相比、SOC 器件是如何上电的。 电源是否稳定? 如果没有、是否存在干扰? SOC 和 TMP461是否同时导通?  

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、先确保 tmp451加电、然后 SOC 加电、然后 I2C 访问 tmp451、并开始将0x09寄存器配置为0x40命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现其他客户也遇到相同的问题、但也没有 RC:TMP451-Q1:TMP451随机开放错误故障(器件初始化后)-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛、我认为 tmp451可能出了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ziyang、

    当 SOC 关闭时、二极管有时可以隐藏。 您能否通过波形确认 SOC 和 TMP451的电源线都是稳定的?

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ziyang、

    当 SOC 关闭时、二极管有时可以隐藏。 您能否通过波形确认 SOC 和 TMP451的电源线都是稳定的?

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、我们可以测试 但如果稳定,那么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使它不稳定、我们是否可以看到 D+超过 V+-0.3V? 除了 D+-0.3V 外、是否有任何可能导致 tmp451报告"打开"的原因?  您意味着 tmp451的电源将不稳定到0V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ziyang、

    我们来确认信号不稳定。 您能提供原理图吗? 我想了解您使用的旁路电容器和电阻。  

    此致、

    Meredith McKean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ziyang、

    感谢您提供此信息。 我目前没有看到此主题有任何问题。 我想通过电子邮件与您联系我们的 FAE。 我想研究一下、看看 TMP451是否受损。 我将通过此电子邮件主题发送电子邮件。

    此致、

    Meredith McKean