This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:如何设置 PMIC_CLK 频率和其他选项?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487783/iwrl6432-how-to-set-the-pmic_clk-frequency-and-other-options

器件型号:IWRL6432

工具/软件:

您好!

TRM 显示 DCDC_CTRL_REG3偏移= 1C10h 允许设置最小和最大频率阈值。

编程到  DCDC_CTRL_REG3的23-16 DCDC_max_freq_THR 和7-0 DCDC_min_freq_THR 中的值与 PMIC_CLK 信号的频率有何关系?

另一个是 DCDC_CTRL_REG2偏移= 1C0Ch 中的 DCDC_freq_ACC_MODE?

是否 在 DCDC_CTRL_REG2中将 DCDC_en 设置为1以允许抖动输出时钟?

 DCDC_slope_val 在 DCDC_slope_REG 偏移= 1C14h 下如何工作?

这些寄存器在 TRM 中列出、但不建议如何使用它们、并且该器件系列的寄存器与其他器件系列不同。

  除了启用外、是否必须使用 DCDC_CTRL_REG1中的0 DCDC_RSTn_reg 来复位时钟?

最后、L SDK 是否添加了对这些东西的支持?

谢谢、

Tom。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的查询。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom。

    chuanchao pan 说:
    DCDC_slope_val 在 DCDC_slope_REG 偏移= 1C14h /support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1487783/iwrl6432-how-to-set-the-pmic_clk-frequency-and-other-options 中如何工作~ ?
    DCDC_CTRL_REG2 中的 DCDC_dither_en 设置为1以允许抖动输出时钟吗?

    是的、该字段应启用输出时钟抖动。

    Unknown 说:
    最后、L SDK 是否增加了对这些东西的支持?

    L-SDK 不支持任何 PMIC 驱动程序。  您必须使用 链接中的 E2E 帖子中提到的 HW_REG32_WR 函数 来写入这些寄存器。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    对延迟响应表示歉意。  我还在研究您提到的最后两个寄存器的功能。  对于前两个字段、您是否刚刚尝试过将十进制值编程到该字段中?  我认为这应该足够了。

    此致、

    Santosh