工具/软件:
您好!
TRM 显示 DCDC_CTRL_REG3偏移= 1C10h 允许设置最小和最大频率阈值。
编程到 DCDC_CTRL_REG3的23-16 DCDC_max_freq_THR 和7-0 DCDC_min_freq_THR 中的值与 PMIC_CLK 信号的频率有何关系?
另一个是 DCDC_CTRL_REG2偏移= 1C0Ch 中的 DCDC_freq_ACC_MODE?
是否 在 DCDC_CTRL_REG2中将 DCDC_en 设置为1以允许抖动输出时钟?
DCDC_slope_val 在 DCDC_slope_REG 偏移= 1C14h 下如何工作?
这些寄存器在 TRM 中列出、但不建议如何使用它们、并且该器件系列的寄存器与其他器件系列不同。
除了启用外、是否必须使用 DCDC_CTRL_REG1中的0 DCDC_RSTn_reg 来复位时钟?
最后、L SDK 是否添加了对这些东西的支持?
谢谢、
Tom。