This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844EVM:Radar Toolbox 3.00.00.05 - AWRL6844车内演示问题

Guru**** 2457300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1500457/awrl6844evm-radar-toolbox-3-00-00-05---awrl6844-incabin-demos-issue

器件型号:AWRL6844EVM
主题:AWRL6844中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

客户发现以下与 AWRL6844 车内演示相关的问题。

Radar Toolbox

  1. CPD 和 SBR 演示 在1或2个数据输出后停止。  (入侵 演示的运行没有任何问题)
  2. 传输配置文件或执行 HCC 配置后、从初始化到雷达启动大约需要20秒。  时间太长了。

上述两种情况  即使与相同、也可以照搬 prebuilt_binaries 构建的二进制文件 导入工程后。
我想问一问这方面的原因和解决办法。

此致、

LINA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定,但我认为这是一个类似的问题。

    AWRL6844EVM:工具箱演示代码不工作-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lina、

    感谢您注意到这个问题。  我在我这边通过刷写和检查输出确认 Radar Toolbox 中的最新二进制文件可以正常工作。 我能够利用所有演示配置、并在发送配置后的大约5-10秒内接收连续数据。 注意:由于决策需要多帧处理、CPD 和 SBR 将存在一些初始延迟。

    您是否有可以测试的其他电路板? 您还可以尝试使用其他 USB 电缆吗? 我想消除潜在的硬件问题。

    此致、

    Kristien