This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:当电路板刷写时、传感器似乎会挂起、但在调试时运行良好

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1500199/awr1843aopevm-sensor-appears-to-hang-when-board-is-flashed-but-runs-perfectly-fine-when-debugging

器件型号:AWR1843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST

工具/软件:

大家好:

对于1843年遇到的一个奇怪问题、我希望有任何建议或提示。 目前、我正在使用 mmWaveICBoost 来调试我的代码、大部分代码都是根据开箱即用演示进行调整的。 当我在 CCS 中进行调试并连接到 XDS110调试探针时、我的数据处理链或通过 UART 写入 TLV 似乎没有问题(我有一个单独的脚本来处理和存储 TLV、我可以确认接收到来自传感器的检测数据、并且可以通过 PuTTY 验证我是否正在数据端口上输出数据)。 但是、当我将从与我在 CCS 中调试的代码相同的源编译的二进制文件刷写到芯片时、似乎不再有任何 TLV 通过 UART 写出。 我怀疑问题在于 DSS、因为 CLI 在 MSS 上仍然打开、并且可以交互、包括我添加的一些新 CLI 操作。

据我所知、编译代码在调试时没有理由运行良好、而在刷写和部署时操作失败。 我在使用内存时碰到了墙上、但我不能想到会出现此问题的其他原因。 我也想不出一个好的方法来调试这个问题。 我目前正在使用毫米波 SDK v3.06.01、可根据需要发布更多信息。

任何帮助或建议都将非常感谢!
谢谢、

Oumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该补充一点、即在启用 MSS 和 DSS 工程的完全优化时、我能够让稍微旧的版本正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    应用程序的存储器映射是什么。 使用了多少存储器?

    谢谢你

    Cesar